This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S101:结果问题

Guru**** 2926690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984954/adc124s101-result-problem

器件型号:ADC124S101

您好、Tom、

当 我使用 FPGA 按顺序读取多个通道时、也遇到了相同的问题。 与一次读取任何一个通道相比、结果是不同的。 我的问题如下:

1) 1)增加同一通道的连续读数(在切换到下一个通道之前)是否会提高结果的精度?

2)或者、我应该在跟踪阶段( SPI 帧的前3个周期)简单地减少 SPI 时钟 、以便延长内部 ADC 电容器的稳定时间?

希望很快收到您的回复。 提前感谢您。

此致

梅尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melvin、

    客户是否在设计中使用输入驱动器?  否则、它们可能会看到与在没有输入放大器的情况下驱动 SAR ADC 相关的典型测量压降。  观看以下视频、了解理论和系统建议:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-driving-sar-without-amplifiers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。 我已将链接转发给我的硬件工程师、并亲自观看了视频。 视频内容非常丰富、我从中学到了很多。 目前、H/W 已经在没有任何模拟输入驱动器的情况下制造。 它是从传感器输出到 ADC 输入的简单直接连接。 因此、我尝试缓解 ADC 读数不准确的问题。

    问题:为了获得更好的 ADC 读数、我应该增加同一通道(在切换到下一个通道之前)的连续读数还是增加采集阶段?

    希望很快收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melvin、

    很抱歉耽误了一个星期,我离开办公室了。   

    这两种方法都可能可行、但我相信更简单的方法是增加采集时间、因为这可能需要比等待多读趋稳行为发生更少的总体时间。  如果您想要丢弃第一个未稳定样本、然后在稳定时间接近最终值时对其余样本求平均值、那么多读取方法具有一些固有的平均功能。