This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5632:内部挂起

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985185/tlv5632-internal-hang-up

器件型号:TLV5632

大家好、我在芯片 ESD 方面遇到了同样的问题、例如仅通过 ESD 脉冲"TLV5632IDW 灵敏度"约为+/- 7kv 时、所有模拟输出将变为0V。 并且无法更新 DAC 输出。 如果发生错误、我已检查来自 uC/SPI 的信号。 SPI 命令(SCLK、FS、DIN)包括时序正常。 预期数据也是正确的。 GPIO 位(LDAC、PRE)也正常。 我们尝试了软件复位以排除软件中的错误。 软件复位后、错误仍然存在。 只有当我关闭 VCC 电源时、芯片才能正常工作。 芯片内部存在接缝、因此他们不再了解任何软件订单。 问题是什么、我可以做什么来使芯片再次正常工作?  

schematics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试将此器件或系统限定在某种 ESD 级别?  我们的器件仅符合某些 HBM 和 CDM 等级。  我需要为此查找资质等级、但我怀疑我们在这方面将 HBM 测试为75kV。  您也可能损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    该器件将通过+-7KV 而非75kV 测试。 它必须达到12KV 空气放电。 在任何情况下、器件都没有缺陷。 它在新上电后再次完美工作。  我现在可以尝试使器件 ESD 更严格、但挂起 DAC 的问题仍然存在。 因此、我正在寻找一种 DAC 不挂起或如何通过软件使其再次运行的解决方案。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,抱歉,我说7.5kV 仍然高于我们认证的该器件的电平:2kV HBM 和750V CDM。  

    这种情况可能会有很多原因。  此测试违反了我们的绝对最大电压额定值、虽然它可能不会对器件造成过度损坏、但可能会导致一些潜在问题。  最后、我建议您在器件上实施额外的瞬态电压保护。  您将应用此尖峰的引脚是什么?  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这不是引脚上 ESD 强度的问题、而是器件根据 CE 标准和 EN60601-1-2的 ESD 强度的问题。 获得的+-7KV 电平并不是决定性的。这基本上是因为 DAC 不再将这些值应用于模拟输出上、而是在一个 ESD 脉冲之后通过 SPI 总线传输到模拟输出上。  它表明器件的内部逻辑不再正常工作、因此不会将传输的值传输到输出端、只有上电大致相当于硬件复位、才能使芯片恢复正常工作。 无论 ESD 水平如何、主要问题是器件不再响应、并且没有自己的复位输入来恢复其使用寿命。 因此、TI 是否有解决方案的问题。 如果可能、最好的解决方案是通过软件解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、要澄清的是、您在整个系统中执行此操作、而不仅仅是 TLV5632?  

    我不确定到底是什么导致 TLV5632锁定、但器件中可能会发生某种程度的欠压事件、导致 AVCC 瞬间崩溃。  我建议您通过两种不同的途径:

    请参见、您可以通过实施额外的电源滤波(铁氧体磁珠、高 FC RC 滤波器、额外的电源去耦)以及 TVS 和 ESD 二极管形式的额外电源保护来减轻器件上的应力。

    2.您可以尝试断开 DVDD 与 VCC 电源的连接,并使用 MCU 的 GPO 引脚直接驱动它。  该引脚只需几 mA 的电流即可运行、因此您可以将 GPO 用作 DVDD/RESET 组合引脚。  这可能允许器件恢复。

    我不知道可用于在内部复位器件的任何内部寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个你好。 现在、我们稍微深入一点。 当出现错误时、我们尝试通过 PRE 引脚上的软件将信号从高电平更改为低电平、然后再更改为高电平。 这样、DAC 在重新加载模拟值时再次正确接受数据。  所有其他引脚都不会成功。 预加载寄存器似乎存在内部故障、因此始终会发出默认值、因此 SPI 接口不再做出反应。
    现在有一个扩展的问题:是否可以使用此软件技巧使内部逻辑电路功能异常智能、以便器件在没有物理复位信号的情况下再次正常工作? 遗憾的是、此产品不再可能进行硬件更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫伯特、您好!

    很难肯定是否有办法从这种情况中恢复、因为我不确定内部逻辑到底停止了什么。  有趣的是、PRE 引脚会恢复此行为。  我会做一个有趣的实验、尝试在该引脚上实施额外的保护、以查看它是否是故障的根源。  我认为、如果您无法实施任何其他硬件更改、则应利用此预切换进行恢复。  我怀疑 PRE 引脚会在硬件级别清除输入寄存器、并且可能会导致部分逻辑复位。