This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8678:ADS8678 C 代码

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8678, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987334/ads8678-ads8678-c-code

器件型号:ADS8678
主题中讨论的其他器件: ADS8688

大家好、

您好!  

我需要您为我们的客户提供帮助。   ADS8678是否有任何可用的 C 代码示例。  它将与 Pic18F45k22 8位 SPI 搭配使用。

期待您的回应。 谢谢你  

此致、

Jonathan Navor
德州仪器|客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    下面是 ADS8688的示例 C 代码的网络链接、ADS8688是一款16位 ADC、而 ADS8678是14位 ADC。 两个 ADC 都是引脚对引脚兼容的、并且具有相似的时序要求。

    TI-ads8688.c

    https://www.ti.com/tool/ADS8688SW-LINUX#description

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的响应并分享 有关 ADS8688和 ADS8678兼容性的信息。  

    此致、

    Jonathan