This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:用于 EMG 的 ADS1299:什么是接地输入

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987204/ads1299-ads1299-for-emg-what-is-ground-input

器件型号:ADS1299

您好!

我正在使用 ADS1299制作一个 PCB、用于 EMG 数据收集、但我很困惑我应该将什么 ADS1299输入连接到"接地"。 EMG 通常具有一个"接地"输入和几对正负通道输入电极。

ADS1299的"接地"输入是  VRefP、VRefN、偏置基准还是完全其他输入? 如果是、应将输入连接到 EMG 的什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vini:

    请参阅以下文章、了解如何将 ADS1299用于 EMG 应用。 您将能够在此 E2E 论坛上找到有关使用 ADS129x 器件的 EMG 和 EEG 应用的大量有用讨论和信息。 请将 E2E 搜索功能与关键字 EMG 一起使用、以帮助您了解 EMG 应用。

    e2e.ti.com/.../ads1299-ads1299-for-emg-what-is-ground-input

    谢谢

    -TC