This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:启动序列

Guru**** 2826815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987484/ads1278-ep-start-up-sequence

器件型号:ADS1278-EP

大家好、

你好。

数据表第35页的图81显示了启动顺序。 这不是器件内部的、必须通过编程方式进行设置? 如何确保已正确设置它?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    为了确保内部上电复位电路正常工作、需要使用图81所示的启动序列。  如果您不满足此要求、 如果在电源电压上升到建议的电压范围内并且数据首次出现后(由/DRDY 从高电平转换为低电平表示)将/SYNC 引脚置为有效、则器件仍将正常工作。

    评估板并不总是满足这个加电序列、并且向/SYNC 引脚发送脉冲以确保正常运行。

    如果您想满足这些要求、大多数 LDO 都有一个使能引脚、该引脚可由上电序列 IC 控制、或者只需使用 RC 来设置不同的时间延迟、从而满足交错上电序列。   

    大多数设计不符合启动序列要求、只需依赖/SYNC 引脚置位即可正常运行。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用