This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:+/-2.0V 输入 ADC 的替代建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1119, ADS112C04, ADS122U04, ADS114S06B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987846/ads1120-alt-suggestions-for--2-0v-input-adcs

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件: ADS1119ADS112C04ADS122U04ADS114S06B

大家好

我的客户正在寻找一个经济高效的4通道 ADC、16位1ksps 就足够了。

ADS1120似乎是合适的。 是否还有其他您可以建议的选项? 不需要 IDAC。

此外、他们还在数据表第6.1节中查看了 ADS1119。 他们发现的绝对最大额定值:

AGND 至 DNGD 最小值-2.8V 最大值0.3V。

我假设这是一个拼写错误,您能确认吗?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    根据该主题的标题、客户似乎希望进行4次相对于 AGND 的单端测量、所需电压相对于 AGND 为+/-2V。  我的假设是否正确?

    是否有首选通信协议(I2C、SPI、UART)?  与 ADS1120 (SPI)类似的是 ADS112C04 (I2C)和 ADS122U04 (UART)。

    如果要将测量值作为高于和低于 AGND 的真实测量值、则 ADC 的模拟电源需要双极模拟电源。  否则、需要进行外部电平转换以使输入电压处于 ADC 的测量范围内。

    ADS1120 (以及上面提到的其他器件)允许使用模拟双极电源、但是4个单端测量通道相对于 AVSS 而不是 AGND。  这意味着四个输入通道中的一个必须连接到 AGND、以便测量值以 AGND 为基准。

    另一种可能的选择是 ADS114S06B。  该器件是6个通道、具有可设置为 AGND 的 AINCOM 引脚。

    关于 ADS1119的问题、是的、这是一个拼写错误。  ADS1119是 ADS112C04的一个仅限单极拆分的模拟电源版本、在创建 ADS1119数据表时出现剪切和粘贴错误。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢您的快速回复、感谢您的详细反馈。

    正确、客户有一个+/-2.5V 电源、因此正在寻找模拟电源可以是+/-2.5V、而数字电源可以是0/+2.5V 的 ADC。

    这使得连接 MCU 的接口更加简单、因为无需对 SPI 或 I2C 进行电平转换。

    对于接口、没有特别的偏好、SPI、I2C 或 UART 都可以在客户系统中工作。

    此致

    Ueli