This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987031/ads1298-ads1298

器件型号:ADS1298

您好!

我对 ADS1298 ADC 的电路板有问题。

在大约1-3或100次上电时、我们读回错误的器件 ID。

回读值为0xC0 (b1100.0000)当我们得到0xD2 (b1101.0010)时、 什么影响我的是、根据数据表、位4应始终为"1"根据 位4 "0"它如何回复?

首先、我们发送0x11以连续停止读取数据

我们读回器件 ID:(预期为0xD2)

在某些情况下、我们如何获得错误的器件 ID (0xC0)

发生这种情况时、器件行为不符合预期...

我已经完成了加电序列、一切看起来都是正确的。   此0xC0设备 ID 是否返回一些可能出错的指示符???

此致

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    欢迎访问 E2E 论坛。 感谢您的发帖。

    读取错误的器件 ID 表示 ADS1298的加电顺序不正确。 您应该读回器件 ID 控制寄存器中位[4]的正确器件 ID、通道 ID 和逻辑高电平。 请参阅数据表中的图93和第11.1节、了解加电排序过程和器件加电时的初始流程。 如果您无法读取正确的设备 ID、设备将无法正常运行。

    谢谢

    -TC