This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E05:通过(TI) AMC1306X 电流传感器读取电流

Guru**** 2796865 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306E05, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987469/amc1306e05-read-a-current-via-a-ti-amc1306x-current-sensor

器件型号:AMC1306E05
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

我们的客户 询问 如下。

我想通过 Matlab Simulink 对 F28379D 控制器进行编程、到目前为止、我对此非常满意。 现在、我需要通过(TI) AMC1306X 电流传感器读取电流... 现在、我想介绍如何以最佳方式实现该传感器的时钟信号、以及如何将电流位流读取为可提供精确电流的值

我在我的20µs 中使用不同的中断-并且主程序每 μ s 执行一次-在这个例程中、我想尽可能快地获得传感器电流的值(三个电流 a、b、c)-我怎么能够最好地实现这一点?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    [引用 userid="432284" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/987469/amc1306e05-read-a-current-via-a-ti-amc1306x-current-sensor "]现在我想介绍如何以最佳方式实现此传感器的时钟信号

    您可以使用 PWM 为传感器提供时钟

    [引用 userid="432284" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/987469/amc1306e05-read-a-current-via-a-ti-amc1306x-current-sensor "]如何将当前位流读取为可为我提供精确电流的值

    AMC1306时钟和数据信号需要馈送到 SDFM (Σ-Δ 滤波器模块)、而 SDFM 需要进行配置以获得所需的分辨率/数据速率。 滤波器类型、OSR 设置 与分辨率/稳定时间之间的关系可在 AMC1306数据表中找到。

    在 F28379D 中、CLA/DMA 可以访问 SDFM。 因此、您无需浪费 CPU 带宽来处理 SDFM 滤波输出。

    AMC1306E05是否仅支持曼彻斯特模式? 对于 F28379D 中较新的滤波器设计、我们不建议采用曼彻斯特解码模式。 有关更多详细信息、请参阅 SDFM 时序要求表部分。 我们强烈建议使用 Mode0、因为它在所有模式下都能提供最佳的抗噪性能。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    请在 C2000Ware 中查看这些 SDFM 示例。这些示例展示了如何配置 SDFM/CLA/DMA。

    \device_support\f2837xd\examples\cpu1\sdfm_files_sync_cla

    \device_support\f2837xd\examples\cpu1\sdfm_files_sync_dma

    此致、

    曼诺伊