This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:RTD 测量原理图回顾

Guru**** 2813835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987766/ads124s08-rtd-measurement-schematic-review

器件型号:ADS124S08

您好!

请查看我的原理图。 我将在我的应用中使用"Honeywell - 135-105QAF-J01" RTD。 测量电路如下所示。

此外、我还将使用 ADC0、ADC1、ADC8和 ADC9进行通用测量。 ADC3和 ADC2用于 RTD 测量。

谢谢!

e2e.ti.com/.../7077.ADC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    您对"RTD"的意图不清楚。  您显示的是3线 RTD 的高侧比例输入、但您要使用的传感器是基于给定器件型号的1M 热敏电阻。  原理图中使用的值将不起作用、因为最小 IDAC 电流为10uA。

    那么、您打算使用热敏电阻还是 RTD?  如果您计划使用3线 RTD、则需要提供其他信息。  我建议查看 《RTD 测量基本指南》中的信息。  我还建议使用一些额外的保护、例如二极管、以防止 IDAC2上出现过压。

    如果使用热敏电阻进行测量、则必须确保电阻范围和所选的基准电阻将保持 IDAC 所需的顺从电压。  此外、您的基准还必须能够测量热敏电阻的最高电阻值。  这可能更容易通过低侧基准和仅使用单个 IDAC 来实现。

    此致、

    Bob B