This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:交流导联脱落检测

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986861/ads1293-ac-lead-off-detection

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他器件: ADS1292

我想将 ADS1293应用于我们的 ECG 测量产品、以实现交流导联脱落功能。
之前开发的模型很难使用 ADS1292实现交流导联脱落功能、但 ADS1293似乎支持模拟交流导联脱落功能、因此我想应用它。
我们的产品仅使用两个电极 RA 和 LA。
我想问、通过应用 ADS1293来实现模拟交流导联脱落功能是否合适、以及是否有相关的技术数据或参考文档。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您发帖。  

    ADS1293能够进行模拟和数字交流导联脱落检测。 模拟交流导联脱落电路具有内置交流耦合同步检测器、可检测引线上的交流电压振幅、并通过施密特触发比较器将其与基准电压进行比较。 比较器输出将指示引线是否连接良好。 模拟交流导联脱落适用于电容耦合电极、例如干电极。

    遗憾的是、我们没有专门针对此模拟交流导联脱落检测设计的任何技术数据或参考文档。

    谢谢。

    -TC