This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7822:电压输出上的偏移

Guru**** 2884150 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7822, OPA2822, OPA828, OPA2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986025/dac7822-offset-at-the-voltage-output

器件型号:DAC7822
主题中讨论的其他器件: OPA2822OPA828OPA2228

尊敬的 Ali:

我有一个使用 DAC7822作为正电压输出的设计。 请查看随附的原理图。

在"代码0"的输出上、偏移量为200mV、请参阅下面的示波器图像。

我需要使代码0的偏移量为0V、 是否有任何方法可以获得它? 我应该进行哪些更改才能获得它? 我应该替换输出放大器吗? 玩具推荐我什么参考?

电源(+5V_DAC 和 -5V_DAC)和基准电压(-1V2)是纯净且可配置的。

提前感谢、

Joaquín μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    该偏移在所有代码中是否一致? 例如、理想情况下、您的输出应为0V 至1.2V、对吧? 它当前是0.2V 至1.4V、还是0.2V 至1.2V、并且较低的代码对输出没有影响?

    OPA2822的偏置电流有点高、因此我会期望一些偏移、但不会是200mV。  您能否测量 U37引脚2或引脚6上的电压? 它应该为0V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持。

    很抱歉、延迟回答、但是负责开发此系统软件的人员在最后几天没有、我直到现在都无法进行测试。

    偏移在所有值上都是一致的。 对于代码0、输出为0.1857mV、对于代码=2048、输出= 1、385mV、对于代码=4096、输出= 2、585mV。

    例如、对于低值、代码= 5输出= 0.187mV、对于代码= 10输出= 0、192mV。

    引脚2 U37上的电压为0.000V。

    另一件事是、由于 基准电压为-1.2V、当输出电压只应变为0至1.2V 时、输出会变为0至2.4V (+偏移)。 我已经修改了数据表、但我看不到为什么会这样。 有什么想法吗?

    提前感谢、

    Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    增益大约是您所需的2倍、因为您仅使用 RFB 引脚。 请注意、满量程时 R2R 电阻梯的总阻抗将为 R、RFB 和 R1电阻器的值为2×R。  因此、反相放大器的增益为-2R/R 或-2x。  如果需要-1x、则需要将它们并联的 R1和 RFB 短接。

    我认为您的失调电压是由 OPA2822的输入偏置电流引起的。  这是流入运算放大器输入端的电流。  在理想运算放大器上、该值为零、但对于实际运算放大器、该值可能会有所不同。  OPA2822的额定典型值为9µA μ A、最大值为18µA 25@°C 失调电压在1.2mV 时稍好一些。

    这意味着、假设放大器处于其线性工作范围内、反相输入节点上的虚拟接地将处于该电压范围内。  RFB 的值通常为20kΩ μ F。  现在、我们知道该偏置电流将流经反馈路径、因此您会有20kΩ×9µA μ V 或180mV 的意外失调电压。  现在、考虑到我们要处理的是典型值、我认为这是185mV 偏移的原因。

    因此、您需要将 R1和 RFB 短接在一起、并选择偏置电流较低的其他放大器、可能是 OPA828之类的器件。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的解释。 现在一切都很顺利。

    在关闭此主题之前、只需再回答一个问题。 由于我需要使电路板实际正常工作、我需要直接替换 OPA2822 (双 OA)、因此我需要寻找一个新器件、我发现了 OPA2228、它的 Ibias = 2.5nA、BW = 33MHz、这对我们来说是可以的。 您是否看到此器件的任何详细信息对此应用不可接受?

    提前感谢、

    Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA2228具有10nA 的最大偏置电流、可产生20K * 10nA = 200uV 的失调电压、其输入失调电压非常低(最大200uV)、是理想之选

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

    很棒的支持!

    此致、

    Joaquin