This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:重新编程寄存器00 (MUX)

Guru**** 2584475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987704/ads112c04-reprogram-register-00-mux

器件型号:ADS112C04

大家好、

客户想知道他们是否可以重新编程寄存器00 (MUX)。 下面是查询。

"

我能否对寄存器00 (MUX)进行重新编程、以便根据需要选择输入、或者写入周期数是否受限?

我想使用该器件测量2个温度、并在每次测量后切换输入(MUX)。
但我不确定这是否会像我喜欢的那样频繁发生。

"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    这些寄存器实际上是易失性存储器、可以毫无限制地进行读取和写入。  在设置下一个多路复用器位置之前、客户必须等待转换完成。  一种方法是使用单次模式、如下所示:

    1. 将多路复用器设置为第一个所需的测量值
    2. 发送 START 命令以开始转换
    3. 通过监控 DRDY 变为低电平、等待转换完成
    4. 使用 RDATA 命令读取转换结果
    5. 将多路复用器设置为下一次测量
    6. 发送 START 命令以开始转换
    7. 通过监控 DRDY 变为低电平、等待转换完成
    8. 使用 RDATA 命令读取转换结果
    9. 回路至1

    此致、

    Bob B