This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:3导联 ECG、不使用右腿(RL)电极

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986157/ads1293-3-lead-ecg-without-using-right-leg-rl-electrode

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他器件: ADS1292

您好。。。我计划将 ADS1293用于3导联 ECG 应用。我的问题与 RL 电极有关。 考虑到我的应用、我将无法使用 RL 电极。 我将仅使用 LA、RA 和 LL 电极。 如何做到这一点并获得正确的结果? 是否有任何参考电路可用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    欢迎来到 E2E 论坛!! 感谢您的发帖。

    一种方法是交流耦合输入、并使用电源之间的 RLD 或中点、使用弱上拉电阻器在输入引脚上设置偏置点。如果您搜索此 E2E 论坛、 您将找到几个关于在不使用 RLD 电极的情况下实施 ECG 的讨论。 请参阅以下直接链接、了解有关在不使用 RLD 电极的情况下使用 ADS1292的讨论之一。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/779139

    谢谢

    -TC