This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:移位寄存器行为

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987034/dac7760-shift-register-behavior

器件型号:DAC7760

您好!

 

我对 DAC7760的移位寄存器行为有一些疑问。

我的客户将其用作32位模式。
由于 DAC7760电源和 MCU 电源完全隔离(两者均隔离)、因此只有 DAC 侧可能会发生意外的功率循环。
在这种情况下,尽管 MCU 不知道 DAC7760被复位,DAC7760返回24位模式。

1。
当 DAC7760配置为24位模式且32位数据错误计时并被锁存时、第一个8位是否被丢弃、最后一个24位是否被锁存?

2.
了解 DAC7760是否意外复位的好方法是什么?  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    OBA、

    1.我相信你是对的。 当32位被写入器件并且 器件被配置为24位数据时、前8位在通信中被丢弃。 我使用 EVM 测试了这一点、并使用写操作错误的方式写入器件以设置 DAC 代码。 首先、我在末尾设置了一个额外的字节(写入失败)。 其次、我在开头添加了一个额外的字节(忽略第一个字节并使用最后三个字节写入 DAC 代码)。 我还以类似的方式使用复位命令测试了这一点。

    2.检查器件是否已复位的方法不好。 可以做的一件事是读取所有寄存器。 在加电后的默认寄存器中、寄存器应全部读为0、这可能表示器件已复位。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。
    当锁存数据表上未列出的错误命令时、会发生什么情况? 它是否被忽略?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、


    向器件发送错误命令(未在数据表中列出)时、会忽略该命令。


    吴约瑟