This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:将 ADS52J90和 TSW14j56配置为32个通道的最高采样

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986229/ads52j90evm-configure-ads52j90-and-tsw14j56-to-highest-sampling-with-32-channels

器件型号:ADS52J90EVM

您好!

我购买了 ADS52J90EVM 和 TSW14H56、希望通过 JESD 协议以更快的速率、32个通道进行采样。 (与数据表相关、假设为50MHz)。 但在 ADC 和 LMK 配置文件中、没有符合此要求的配置。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    您是否正在寻找具有50MHz ADC 时钟频率、32通道模式下每个 ADC 有效25MSPS 转换速率或100MHz ADC 时钟、每个 ADC 有效50MSPS 转换速率的配置文件?

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kalyan。

    我正在寻找具有100MHz ADC 时钟、每个 ADC 有效50MSPS 转换速率的配置文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kalyan。

    我正在寻找具有100MHz ADC 时钟、每个 ADC 有效50MSPS 转换速率的配置文件