This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1000-Q1:高阻态输入

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1000-Q1, ADS1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987194/ads1000-q1-high-z-input

器件型号:ADS1000-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1000

大家好、

 是否可以使用10千欧的高 Z 输入范围驱动 ADS1000-Q1?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    ADS1000可以处理中等高的输入阻抗、但10k 似乎有点过大。  您将什么连接到输入端?  您是否已经尝试过、如果是、性能如何?