This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828:未使用的模拟输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987214/ads7828-ads7828-unused-analog-input

器件型号:ADS7828

尊敬的 Tom:

我想在此补充更多问题。
如果不使用该器件的 AIN,应使用 Ω Ω 电阻器作为 GND 端接?
如果此电路是固定的并且没有变化,那么多个未使用的模拟输入端子应该是什么?
是否可以对所有未使用的端子进行短路并使用单个电阻器(10k Ω?)端接?
或者是否应该为每个终端端接它?
此致、
SNDS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、怀石料理、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、感谢您关注 ADS7828。  您可以使用10K 接地、如果您想将所有未使用的输入连接在一起并将其接地至10k、这也很好。