This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:温度传感器电路

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987461/amc7834-temperature-sensor-circuit

器件型号:AMC7834
主题中讨论的其他器件:AMC7904

我注意到、AMC7834第35页和 AMC7904第27页之间的温度传感器电路稍有不同。

D+和 D-被交换。

 

这很重要吗?

谢谢

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林涛、您好!

    它们对我来说是一样的。  您能澄清一下这个问题吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用二极管连接配置。  

    D+和 D-被交换。

    对于 AMC7904、基站连接到 D-、发射器连接到 D+。

    对于 AMC7938、发射器转到 D-。

    这很重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 AMC7834数据表上的 NPN 还是 PNP 图像?

    PNP 二极管连接图像对我来说是相同的。  请注意晶体管符号中二极管的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我有点理解。

    在 AMC7904图片中、显示了 PNP 电路。

    如果我使用 NPN、如3904、我需要更换 D-和 D+、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC7904仅显示 PNP 晶体管。  这样想:二极管连接的晶体管在哪里?

    D+应连接到阳极、D-应连接到阴极。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!!