This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10040:单端问题

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984375/adc10040-single-ended-problem

器件型号:ADC10040

大家好、我已经在单端模式下实现了 ADC10040、如第20页所述。 我观察到数字输出 D0-D9一直保持为0、直到 Vin 信号达到约350mV。 高于350mV 时、输出似乎开始解码。 我已将 VCOM 连接到我的 Vin-引脚、如您的示例所示。

我的信号是该调试的恒定电压。 您是否有任何想法,因为我需要从0V 到满刻度=2V (IRS=1)进行采样? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当输出开始解码约350mV 输入时,输出是从0开始还是在预期值(~180)附近开始?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    以下是我的测量值:当输入电压= 500mV 时,输出代码为0000100xxx 二进制,因此为32十进制,而不是255预期。 我测量 VREF= 1.2V VREFT= 1.99V VrefB= 955mV 且 VCOM = 1.47V。 我原本希望 VCOM 达到1V。 您是否有解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经查看了该器件的数据表、您的测量结果没有任何问题。 典型值约为1.45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我现在记得 您正在使用恒定电压进行测试。 VCM 是输入的直流分量。 请使用以1V 直流为中心的2Vpp 信号进行测试、并提供结果。 尽管数据表显示 VCM 为0.5V、但如果输入端没有交流组件、这可能会导致您所描述的问题。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、我选择了该组件来进行直流测量、而不仅仅是进行交流测量、这是一个很强的限制。 在其他差分输入 ADC 上、单模用于在内部对输入进行极化、以便尊重 ADC 的满量程。 此外、第20页的单模原理图比较复杂、根本不清楚您所说的内容。 作为权变措施,是否可以强制 VrefB 电压为0以指示 ADC 从0V 采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    接下来、我将尝试向单端输入添加一个0.6V 偏移、以生成简单的1VDC 输入。 但是,在这种情况下,内部编码如何与直流偏移一起工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当然、该器件可以测量直流和交流电、我应该已经说过直流偏移、而不是输入的直流分量。 对任何混淆表示歉意。

    否、 不能强制 Vref 为0V。 数据表指出 、该器件的 Vref 必须为1.2V。 您可能能够摆脱提供较低值的困难、但数据表中的任何地方都没有说明这一点、因此我不建议尝试。

    您的应用需要多大的采样频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何 VCM,您都可以捕获介于{VCM-1V,0V}和{VCM+1V,2.5V}之间的信号。

    在0.6V 偏移(Vcm = 0.6V)下、您将能够在0V 至1.6V 之间进行捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase、我的采样频率当前为24MHz。 我已经讨论了 VrefBottom、而不是 Vref、因为第一级内有一个电流源。  无论在哪种情况下,电压是单端的代码0x0? 知道 DF 引脚采用偏移二进制的公式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我不确定哪个电压将产生代码0x0偏移二进制文件。 对于2Vpp 操作和 VCM 小于1V 的情况、我想无法将代码0x0作为输出。 在这种情况下、我建议从最大值向下计数。

    例如、当 VCM 为0.6V 时、输入上0V 的输出代码将为0xCC。 我通过使用以下方法找到了这一点(该方法适用于 VCM 小于或等于1V 的所有情况。)  这是否能回答您的问题?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    很抱歉、但对我来说不清楚。 您可以向设计团队询问所有输入电压的此单端模式的实际公式。 对我来说、Vin 必须被置于一个要知道的阈值。 VCM 是虚拟共模且 Vcom = 1.47V。 VCOM 似乎是 VrefT 和 VrefB 的中间值。 您可以问一下公式,请吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    在我的单端输入(Vin+)上添加偏移后、我已经使用外部电源在 Vin+上进行了一些具有恒定值的测量。

    此外,我亦已考虑可能的 ADC 内部架构,结论是公式如下,运作良好:

    ADC 值=[(Vin+- VCOM)-(-1V)]* 1024/2    (IRS 引脚= 1表示2Vpp)、可通过以下公式简化:

    ADC 值=(Vin+- 0.47)*1024/2

    您可以通过修改数据表来确认它、因为它不明显、而是50%

    客户可以使用单端模式。 在 VCM 大于0.5V 的条件下工作正常。

    对于电路板,我已将 VCM 设置为0.6V 以具有较小的裕度。

    我是否获得了此支持的礼品? )

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我很高兴您 能够自行解决您的问题。 我将传递该信息。 不幸的是,这样做没有任何礼物  

    此致、Chase