This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:固定 mV 输入下的 ADS1235输出值。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987358/ads1235-ads1235-output-value-at-fixed-mv-input

器件型号:ADS1235
主题中讨论的其他器件: ADS1261

大家好、

我想用数学方法计算固定 mV 输入下的 ADC 输出。 我正在使用 ADS1235读取称重传感器、并且我已使用5VDC 激励和单极电源为 Vref 供电。 基本上、我使用的是 ADS1235 EVM。 我还将称重传感器连接到模拟输入+和模拟输入-。 我正在激励从板载连接 EXC_OUT+和 EXC_OUT -加载电池。 我的负载单元为1mV/V、容量为400gm。 因此,在400gm 的负载下,我期望从称重传感器输出5mV 电压,我想用数学公式来检查什么是 ADC 输出代码? 此方案是否有任何公式?

请指导我。 可能是我错过了数据表中的一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、

    我建议下载 ADS1261设计计算器工具。 ADS1235的工作方式与 ADS1261类似、计算器具有一个名为"代码转换"的选项卡、可让您计算给定输入电压的代码。

    1个代码(LSB)的值基于 ADS1235数据表第41页的表13中的 ADS1235数据表公式。

    此致、

    Bob B