This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168EVM-PDK:无法将采样数据导出到 Excel

Guru**** 2517690 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168, ADS8168EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986137/ads8168evm-pdk-the-sampled-data-can-not-be-exported-to-excel

器件型号:ADS8168EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8168

当我尝试根据 ADS8168EVM 设置导出采样数据(采样频率:800kHz、采样频率:4M)时、无法选择"Export to Excel"选项、即选项框呈灰色显示。 我在另一台笔记本电脑上再次尝试、似乎 可以正常工作、但稍后 、会弹出另一个窗口、显示内存不足。 请告诉我我我的笔记本电脑有什么问题、以及如何解决另一台笔记本电脑的组织问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Excel 的最大行数限制为2^20或1048576。  ADS8168 GUI 软件无法导出4M 样本。

    我刚刚尝试导出1M 个样本、这很好。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是否有办法导出大于此限制的采样数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无法将超过2^20个样本导出到 Excel 中。  "将数据导出到剪贴板"也有相同的限制;Windows 将剪贴板的最大值限制为4MB、等于2^20 32b 有符号整数。

    如果您有一个可以读取*。bin 文件的工具、则可以使用"将数据记录到 Bin 文件"。  这将使您能够将4M 个样本直接记录到.bin 文件中、但您需要能够直接读取此文件的软件、例如 Matlab。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 以下是一个弹出窗口、当我尝试根据您的建议记录4M 样本时、显示"Error 8004 occurred at PHI Reusable.Ivlib:PHI_GetScriptinfo_for a 给定 Step from the Scipt.vi "。  请告诉我如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    我已经在两台不同的 PC 上尝试过这种方法;两台 PC 都可以正常工作。  一台 PC 是具有16G RAM 的 Windows 10 Pro、另一台是具有8G RAM 的 Windows 10 Home。

    您能告诉我您使用的是哪个版本的 Windows 吗?

    此外、请尝试使用另一根 USB 电缆、该电缆直接连接到 PC 端口之一、而不是通过 USB 集线器连接。  ADS8168EVM-PDK 从 USB 端口消耗大量电流;使用直接连接到 PC 的较短电缆有时会有所帮助。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith,

    感谢您的热情支持。

    我的笔记本电脑(品牌:MI)是具有 32G RAM 的 Windows 10企业版、而另一台笔记本电脑(品牌:ThinkPad)是具有16G RAM 的 Windows 10家庭版。 对于 USB 电缆、已采用17英寸和40英寸的长度将 EVM 板直接连接到上述两台笔记本电脑的不同端口。 但是、它在所有情况下都不起作用、相同的弹出窗口仍然会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    我能够重现错误。  ADS8168EVM GUI 仅通过单个通道支持"将数据记录到箱文件"。  您可以使用此功能使用"动态信道"或"手动"模式。  尝试使用"Auto"(自动)或"Custom"(自定义)通道排序将生成错误。

    此致、
    Keith