This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:启动序列帮助

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987166/ads1278-ep-start-up-sequence-help

器件型号:ADS1278-EP

我正在使用此器件跳转到现有设计、并查看数据表第35页上的启动序列。 图81显示了 AVDD、IOVDD 和 DVDD 的交错加电。 我的问题是如何执行此操作? 我是否需要添加一些电阻器来更改10uF 和0.1uF 旁路电容器的时间常数? 我可以看到有一个示例电路来实现这一点吗?

我已经查看过评估板以及其他示例、没有任何示例可以说明这是如何实现的。

我看到的只是 VDD 输入上的旁路电容器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要通过启动序列确保内部上电复位电路正常工作。  如果您不满足此要求、 如果在电源电压上升到建议的电压范围内并且数据首次出现后(由/DRDY 从高电平转换为低电平表示)将/SYNC 引脚置为有效、则器件仍将正常工作。

    评估板并不总是满足这个加电序列、并且向/SYNC 引脚发送脉冲以确保正常运行。

    如果您想满足这些要求、大多数 LDO 都有一个使能引脚、该引脚可由上电序列 IC 控制、或者只需使用 RC 来设置不同的时间延迟、从而满足交错上电序列。   

    大多数设计不符合启动序列要求、只需依赖/SYNC 引脚置位即可正常运行。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用