This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080:输入阻抗等效原理图

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987104/lmp90080-input-impedance-equivalent-schematic

器件型号:LMP90080

您好!

我的客户现在正在对已部署的系统进行故障排除、并希望了解可能影响测量的输入、电容等的等效阻抗、依赖于采样频率等。 数据表只将 Cin 表示为4pF、持续214SPS、因此其他频率的信息不完整。

感谢您的讲解。

B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MAM:

    查看数据表第8页、可以看到有关此主题的一些信息。 15.4Mohm 是差分输入阻抗。 数据表未提供任何有关该规格的缓冲器或 FGA 状态的信息。 还有另一个规格、即输入泄漏电流、用于间接指定 FGA 和缓冲器的输入阻抗。 当使用缓冲器时、该器件具有500pA 的输入泄漏电流。 使用 FGA 时、泄漏电流为100pA。  (增益>=16、因此使用 FGA)。 如果不使用 FGA 并且旁路了缓冲器(ADC 泄漏)、则未列出规格。 由于 ADC 的内部采样电容器、泄漏电流很可能高于500pA 的缓冲器规格。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    您能不能更深入地为我介绍一下并找到数据、例如缓冲器和 FGA 处于所有可能状态时 ADC 输入阻抗/泄漏变化?
    我的客户澄清:

    "在我们的应用中、我们使用增益= 1并且缓冲器被禁用。 如前所述、我们已通过启用和禁用应用中的缓冲区来确定相对较大的差异。 我们在应用中使用13.42SPS。"  

    再次感谢。

    B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MAM:

    您能否澄清客户提到的"巨大差异"是什么? 缓冲器是否会使情况变得更好或更糟?

    如果客户有一个直接连接到 ADC 的高阻抗负载、则可能需要缓冲器。 如果缓冲区导致问题、请告诉我这些问题是什么、以便我们可以尝试解决这些问题。 在后一种情况下、原理图会有所帮助

    有关输入阻抗的其他信息、请随时离线联系我

    布莱恩