This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:寄存器映射未显示在 EVM GUI 中

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, DELTASIGMAEVAL-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987230/ads1261evm-register-map-is-not-displayed-in-the-evm-gui

器件型号:ADS1261EVM
Thread 中讨论的其他部件:DELTASIGMAEVAL-GUI

大家好、

我的客户正在测试 ADS1261EVM。 当它们将 EVM 连接到 PC 并打开 GUI 时、GUI 中不显示寄存器映射。 那么、您能否提供如何处理这一问题的建议?  

客户的 PC 是 Windows 7操作系统。 不确定此 GUI 是否可以在 Win7上运行。 谢谢。

此致、

韦恩