This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB49:在使用一个通道时、通道 B 断电并降低功耗

Guru**** 2932110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986710/ads42lb49-power-down-on-channel-b-and-power-consumption-when-using-one-channel

器件型号:ADS42LB49

您好!

我使用 的是采样率为200MHz 的通道 A、在 DDR 模式下、我希望关闭通道 B、因为我不使用该通道、并注意到数据表中的以下内容:

这是否意味着在通道 A 上使用 DDR 时无法关闭通道 B?  

禁用一个通道时的预期功耗是多少、图65显示200MHz 时的总功耗约为1.43W、禁用一个通道时、我是否应该预期为其一半?

此致、

Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈穆德

    是否希望在使用 QDR 模式时节省功耗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈穆德

    使用@ 250MHz 的 QDR 模式时、两个通道均开启、电流消耗为610mA。 在仅打开一个通道的情况下、电流消耗为363mA。

    这是在连接到 TI EVM 的电源上测得的。 这不是器件使用的总功率、因为此电路板上有一个转换器和 LDO 器件。

    在 DDR 模式下、CHB 无法根据设计关闭。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、只是为了确认在 DDR 模式下是否可以关闭 CH A 的电源?

    此致、

    Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈穆德

    是的、您可以在 DDR 模式下关闭 CHA。 在此模式下、您可以关闭 CHA 和 CHB、但不能单独关闭 CHB。

    此致、

    Jim