This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56EVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986705/tsw14j56evm-tsw14j56evm

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

因此、我将 HSDC Pro 与 TSW14J56evm 和 ADC54J60evm 搭配使用。

我需要通过每次使用不同的输入信号(例如使用不同的频率、振幅、电压等信号)来测试和分析整个过程、因此我无法每次将该值馈送到 HSDC GUI。

我参考了 HSDC 用户指南、发现有一个名为"ADCInputTargetFrequency"的选项、该选项是器件输入端的实际信号频率、需要在运行整个设置之前进行设置。 我正在尝试使用 MATLAB 或 C 来自动执行整个过程。但是、由于这是每次出现新的频率信号时馈送输入目标频率的限制、因此我不知道如何继续。  

目前、我还没有测试过硬件上的任何内容、只是尝试编写代码。

需要一些指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeleen、

    只要采样率不变、如果更改输入音调频率、则不必更改目标频率。 HSDC Pro 将自动识别基频。 不过、可以根据需要更改这些值。 您可以在随附文件所示的目录中找到 MATLAB 示例。

    此致、

    Jim

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeleen、

    只要采样率不变、如果更改输入音调频率、则不必更改目标频率。 HSDC Pro 将自动识别基频。 不过、可以根据需要更改这些值。 您可以在如下所示的目录中找到 MATLAB 示例:

    C:\Program Files (86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在自动化 DLL 手册中,“Pass_ADC_Output_Data_Rate”和“Set_ADC_Input_Target_Frequency”是用于在 HSDC Pro 中设置 ADC 输出数据速率和输入目标频率的自动化函数。 以下位置提供了不同编程语言的自动化手册和相应示例。

     

    自动化 DLL 手动位置:[HSDC Pro 安装位置]\HSDCPro 自动化 DLL\Manual and Examples\HSDCPro 自动化 DLL Manual.doc

    自动化示例位置:[HSDC Pro 安装位置]\HSDCPro 自动化 DLL\Manual 和 Examples\

    默认 HSDC 专业版安装位置:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    因此、我的基本目标是捕获 ADC 数据并将其显示在 HSDC 或 MATLAB 上。

    我不想执行 FFT、只需显示原始数据;那么我需要使用 ADCInputTargetFrequency 函数吗?

    我还想使用 MATLAB 自动执行整个过程、因此 HSDC 将在后台运行、我可以加载固件(使用 HSDC)、捕获 ADC 数据(使用 HSDC)、将其保存在 csv 文件中(使用 HSDC)、最后导入数据并显示数据 (在 MATLAB 中)。

    此外、 对于 HSDC、我 认为只 能显示 FFT 数据、但"显示窗格"下有4个选项。 我认为"位 "选项满足了我的需求。 但是、如果这是我需要的相同显示选项、您能指导我吗?

    我随附 了 TI 的用户指南、其中他们使用了 HSDC 自动化技术  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa752/slaa752.pdf?ts=1616130994593

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    当我使用 ADS54J60时、采样率为1GSPS、输出数据速率为10Gbps。  

    现在、HSDC 用户指南中提到"在大多数情况下、该值与 ADC 的采样率相同。 对于支持抽取的器件、该值通常较低。 例如、如果器件抽取2倍、则该数字通常低2倍;如果器件抽取4倍、则低4倍。" 现在、我不考虑 ADS54J60发生抽取的器件、那么哪一个要馈入 ADCOutputDataRate= 1或10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeleen、

    您在 HSDC Pro 中输入的 ADC 输出速率始终是数据速率、而不是采样率。 如果器件在1GHz 频率下采样且没有抽取、则数据速率也是1GHz、这是您将输入 HSDC Pro 的数字。 如果器件在1GHz 下采样并抽取2倍、则数据速率将为500MHz、这是您要输入的数字。  切勿 使用此数字的串行器/解串器速率(在本例中为10Gbps)。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 非常感谢。

    我希望你也已经看到了我的另一个疑问!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需输入 ADC 输入目标频率。 对于原始数据、您将使用位选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您!