This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662-EP:具有2.5V LVCMOS 数据总线的 DAC5662-EP

Guru**** 2927810 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983547/dac5662-ep-dac5662-ep-with-2-5v-lvcmos-data-bus

器件型号:DAC5662-EP

您好!

我有兴趣在我的应用中使用 DAC5662-EP。 我的 FPGA 板可以提供2.5V LVCMOS 数据总线和 WRTA/B 信号。 根据数据表、它似乎符合2V 的最小 VIH 要求。 但我要确认这一点。 DAC 将以3.3V 直流电供电、所有其他控制+时钟信号将为3.3V CMOS 电平。 数据总线和 WRT/B 信号是唯一高速信号、直接从 FPGA 驱动、电压为2.5V。 请提供建议。

此致、

AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、只是尝试跟进此查询。 我们即将完成我们的设计。 非常感谢您的回复。

    谢谢、

    Arvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    根据数据表、由于 VIH 为2V、因此2..5V LVCMOS 应该可以工作、但剩余的裕度不大。 最好使用电压转换器将2.5V 信号转换为3.3V。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    非常感谢您的回答。 您能否推荐一些可在高达200MHz 时钟速率的 DAC 数据路径中工作的电平转换器? 我在 TI 网站上没有找到支持此类速度的产品。 请告诉我。

    谢谢、

    Arvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    请将您的要求发布到以下论坛。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum

    此致、

    Neeraj