This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:用于高电流输入

Guru**** 2970560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987045/ads131m04-for-high-current-inputs

器件型号:ADS131M04

您好!

我处于应用的设计阶段、该阶段监控所有相位上的输入电流并测量保护特性故障、以将断路器与负载隔离。  

应用的输入电流范围在8000A 之前一直变化。 但在参考此 IC ADS131M04的设计文档时、它指出电流范围为0.05A 至100A。  

是否有任何类似的 IC 可用于高电流输入?   

此致、

Raguram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raguram、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您关注我们的 ADS131M04。

    100Arms 最大输入电流只是我们为说明典型应用示例而制造的设计标准。 ADS131M04仅受输入电压范围(+/-1.2V/增益差动)的限制。 您只需缩放电流互感器上的匝数比并选择适当的负载电阻器尺寸、即可将电流测量范围缩放到 ADC 输入电压范围。

    此致、

    Ryan