This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:AMC1306M25热问题

Guru**** 2766365 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986842/amc1306m25-amc1306m25-thermal-issue

器件型号:AMC1306M25

 尊敬的 BU:

我有一 个关于 AMC1306M25的问题、需要您的帮助。

客户评估 AMC1306在高温下的性能。 请参见下图。

红色是 ℃电流波形,蓝色是 sigma_delta 数字信号衰减,温度为66 μ s,峰值电流为141A

 当将℃℃增加到67 μ A (乘以1 μ A) 时,峰值电流会出现一些尖峰,似乎 AMC1306的满量程数据输出。

  

检查 AMC1306的数据流、问题是多个时钟输出为"1"、您能不能帮助我检查原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否提供原理图?  在 AMC1306之前、您有哪种滤波?