This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:以一半的输入信号振幅采集信号

Guru**** 2531040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985593/ads54j60-signal-acquired-with-half-the-amplitude-of-the-input-signal

器件型号:ADS54J60

您好、TI

我们使用的 ADS54J60具有以下配置参数(请参阅随附的图像):

  1. DDC 块配置:具有 IQ 输出的4倍抽取率。
  2. 采样率:320MSPS。
  3. 混频器频率(固定为采样率/4):80MHz。
  4. 主数字页面(6800h)的寄存器44h:数字增益= 0h。

我们正在将70MHz 音调注入 ADC 的模拟输入、当我们绘制采集的数据时、我们成功获得10MHz、但幅度为70MHz 音调的一半。 射频发生器输出与50欧姆匹配。

我们认为、正交解调会导致每个组件的输出振幅除以2、这一事实可能会给出原因。

请您澄清 DDC 块是否会补偿这种振幅损失、或者我们是否需要在主数字页面中的寄存器44h 的数字增益字段上手动写入一些值。 我们在数据表(SBAS706D)中找不到此信息。

如果默认情况下 DDC 块已经补偿了这种振幅损耗、您能给我们一些关于可能发生的情况的建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您不应在输出中看到2分频振幅。 验证两个模拟输入引脚上的输入是否正确。 确保在向 ADC 提供时钟后发出硬复位。 附件是我用于此设置的配置文件、未发现任何问题。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_4x_5F00_dec_5F00_Fs_5F00_4_5F00_IQ_5F00_4421.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    感谢您的回答。

    通过查看您所附的“ADS54J60_4x_dec_FS_4_IQ_4421.cfg”配置文件,我们可以看到您有效地增加了6dB 的数字增益,也就是说,您将采集信号的振幅乘以2倍。 这在文件的第9行中观察到。

    [引用 userid="480514" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/985593/ads54j60-signal-acquired-with-half-the-amplitude-of-the-input-signal ]您是否可以阐明 DDC 块是否会补偿此幅值损失、或者我们是否需要在数字主页中的寄存器44h 的数字增益字段上手动写入一些值进行补偿。 [/报价]

    很明显、DDC 块不会自动补偿正交解调器的6dB 损耗(幅值的一半)、因此需要通过写入数字增益寄存器(0x680044)手动补偿。

    但是、会出现以下问题、如果在 DDC 块之前应用数字增益、那么我们将限制输入信号的动态范围。 另一方面、如果数字增益位于 DDC 块之后、则输入信号的动态范围不会受到影响。

    请告诉我们数字增益是在 DDC 块之前还是之后应用。 根据数据表的方框图(请参阅随附的图像)、它似乎位于 DDC 之前。

    提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    数字增益在 DDC 之后应用、以通过复杂抽取补偿转换损耗。 前端的动态范围没有减小

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    此致、