This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:RDY 输出速率

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985892/ads1115-rdy-output-rate

器件型号:ADS1115

大家好、

1、将采样率设置为250sps、连续转换模式

2.将 ADS1115 LO_THRESH 配置为最大值0x7FFF、将 HI_THRESH 配置为最小值0x8000

转换后、RDY 管脚产生中断、然后通过 I2C 读取转换数据。

问题是:当 SPS 为250时、RDY 引脚(PIN2)的输出频率不等于250Hz、大约为205hz。 测试其他采样频率。 同样、RDY 引脚的输出频率不等于设置的 SPS。 问题是什么?

示波器测量的 RDY 引脚的输出波形如下:

ADS1115配置如下:

1、将低线程寄存器(2H)的值设置为0x7F、0xff (0x7FFF)

2.将高线程寄存器(3H)的值设置为0x80、0x00 (0x8000)

3.将 CONFIG 寄存器(1H)的值设置为0x86、然后开始连续转换

4、将寄存器指向转换寄存器(0h)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    是连续写入 ADS1115还是仅设置寄存器1一次?  您说您在其他 DR 设置中也看到了错误的 SPS、您能告诉我们一些不同采样率下的设置与 RDY 信号周期吗?  这是一个器件还是多个器件的行为方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    上电时仅写入一次。 我的理解是、在上电时写入一次、然后等待中断到达并读取数据。

    在下图中、SPS 更新为32sps、RDY 引脚的输出频率为8.9hz、这是不正确的。

    配置寄存器= 0x8650

    RDY 输出为8.9hz、根据数据手册、应输出32Hz

    测试了四个器件、情况相似

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    当然不是预期行为。  请联系您当地的 CQE、查看您是否可以通过 ATE 检出器件。