This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:未使用的模拟输入

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986299/ads7828-unused-analog-input

器件型号:ADS7828

尊敬的技术支持团队:

请告诉我如何处理未使用的模拟输入引脚。

当前未使用的引脚为:
-用电源电压和 GND 之间的上拉/下拉电阻将未使用的多个引脚短接在一起、并在中间电位输入端短接10kΩ Ω。
・每个未使用引脚的中间电位输入方式相同


通过电阻器为每个引脚固定?
所有未使用的引脚是否都通过电阻器短路和固定?
这种固定中间电势是否正确?

请告诉我如何为此器件设置未使用的引脚。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    在 ADS7828未使用的引脚上使用10k 接地是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我不使用三个模拟输入引脚。

    那么、我应该在 每个未使用的引脚上使用10k 接地吗?

    是否应使用单个10kΩ Ω 将所有三个通道连接到 GND?

    此致、

    TDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用单独的电阻器、这样您就有机会在需要时使用通道。