This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ECG 转换中严重基线漂移

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985808/ads1293-severe-baseline-wandering-in-ecg-conversion

器件型号:ADS1293

您好、IT 专家、

在可穿戴项目中、我们采用 TI 的 ADS1293前端进行 ECG 采集。 连接了三个电极以进行一个通道捕获。

下面的片段是器件的配置。

void ads1293_config()

//停止转换
ads1293_WRITE_register (0x00、0);
//将通道1的 INP 连接到 IN2,将 INN 连接到 IN1。
ads1293_WRITE_register (0x01、0x11);
//将通道2的 INP 连接到 IN3,将 INN 连接到 IN1
// SPI_writereg (TI_ADS1293_FLEX CH2_CN_REG、0x19);
//在输入引脚 IN1、IN2上启用共模检测器。
ads1293_WRITE_register (0x0A、0x03);
//将 RLD 放大器的输出从内部连接到引脚 IN4。
ads1293_WRITE_register (0x0C、0x04);
//使用外部晶振并将内部振荡器的输出馈送到
//数字。
ads1293_WRITE_register (0x12、0x04);
//关闭未使用通道2/3的信号路径。
ADs1293_WRITE_REGISTER (0x14、0x036);

// 100Hz ODR
//将通道1、2、3的 R3抽取率配置为64。
ads1293_WRITE_register (0x22、0x40);
ads1293_WRITE_register (0x23、0x40);
ads1293_WRITE_register (0x24、0x40);

//将 DRDYB 源配置为通道1 ECG (或最快的通道)
ads1293_WRITE_register (0x27、0x08);
//为循环读回模式启用通道1 ECG
ads1293_WRITE_register (0x2F、0x10);

CH1的//高分辨率模式
// ads1293_WRITE_register (0x13、0x01);

//清除寄存器0x06的位3 (SHDN_LOD)以启用
// LOD 清除 DC LOD 的位2 (SELAC_LOD)
ads1293_WRITE_register (0x06、0x00);
//为输入 IN1、IN2 dn IN4启用导联脱落检测
ADs1293_WRITE_register (0x07、0x0B);
//可在2.04μA μ A 的范围内对导联脱落检测电流进行编程
//步长为8nA
ADs1293_WRITE_register (0x08、0x0F);
//开始转换
ads1293_WRITE_register (0x00、1);

器件工作、可以捕获 ECG 信号。 但我们面临着一个关键问题。 捕获的信号通常具有严重的基线漂移、频率在 ECG 频谱内。 例如。

这使得滤波平滑处理等后处理变得很困难。 我们想知道这些信号波形是否符合预期。 您能否向我们提供任何改善信号质量的说明?

顺便说一下、我们购买了一个 ads1293evm 板进行评估、但我们并未真正捕获 EVM 板中的任何有效信号。 因此、除数据表外、我们没有其他参考。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我们会回来的。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    非常感谢您的回复。 我要与大家分享我们有时在同一配置下开会的另一个看法。

    波形的基线看起来像锯齿。 下面是图片
    已将上面波形的时间线200放大至400。

    请分享您对此的评论吗?