This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:如何通过 HMC-DAQ GUI 读取/写入寄存器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984379/afe5818evm-how-to-read-write-the-register-through-hmc-daq-gui

器件型号:AFE5818EVM

您好!

我的客户使用 HMC-DAQ GUI 读取/写入 AFE5818EVM。

他们可以读取下面的寄存器。

ACT_TERM_EN

GBL_ACTIVE_TERM

DIG_TGC_DISAFLEG

LNA_GAIN_GBL

PGA_GAIN

他们无法在  HMC-DQ GUI 中找到用于读取/写入以下寄存器的位置。

CW_HPF_EN

X1_CLK_BUF_MODE

SER_DATA_RATE

ADC_RES

DIG_OFFSET_EN

offset_remove_self

AUTO_OFFSET_remove_ACC_CYCLES

offset_remove_start_manual

您能帮我怎么做吗?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    GUI 打开后、请要求客户按 F8、F9和 F10键。 这将解锁更多视图、您可以在其中找到您请求的所有设置。

    此致、

    Kalyan