This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:结合2块电路板、实现16/5级和/或32/3级波束形成

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985965/tx7316evm-combine-2-boards-for-16-5levels-and-or-32-3levels-beam-forming

器件型号:TX7316EVM

我有2 块 TX7316EVM 板、并希望使用它们来测试我的32个元件传感器上的波束形成。 在不进行大量硬件修改的情况下、最简单的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用2个独立板来生成波束并传输32个通道、我们需要同步两个板。 这需要将 BF_CLK 和 TR_BF_SYNC 信号发送到同步的器件。  

    当前时钟由缓冲到器件的板载晶体生成。 相反、我们可以通过进行以下更改来馈入外部时钟- 移除 R25和 R26电阻器并放置 R20和 R29电阻器。 通过 J4连接器馈入时钟。 这种修改可以针对两个板完成、并馈入相同的时钟。

    TR_BF_SYNC 由板载 CPLD 生成并使用 LVDS 缓冲器进行缓冲。 要实现同步、我们需要将一个板上生成的 TR_BF_SYNC 馈送至另一个板。 这可以通过以下更改来实现-在一个电路板上、移除 R116电阻器并将第二个电路板上的 SYNC_BUF_IN 连接到 U10缓冲器的输入。

    最好在正常功耗模式而不是动态功耗模式下使用器件、因为在动态模式下、我们必须同步 TR_EN 信号。

    此致

    Savyan