This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:如何对 ADS1248测量进行校准

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986600/ads1248-how-to-do-calibration-for-ads1248-measurement

器件型号:ADS1248

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/957203/ads1248-how-to-do-calibration-for-ads1248-measurement-with-3-wire-pt100?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending

很抱歉我的答复很晚了。

我不理解 TI 专家在上一个主题中提供的答案

"通常、要校准 RTD 系统、您需要选择2个高精度精密电阻器-通常在温度测量范围的低端上选择1个、在温度测量范围的高端上选择1个。 然后、您将在这些电阻器上施加 IDAC 电流并测量每个电阻器、以获得可与理想值进行比较的线路端点。"

您能否通过图片或其他方式提供进一步说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JKW:

    测量 Pt100时、测量的是变化的电阻。 此处的校准方法仅获取其中的两个电阻、并计算它们之间的直线近似值。

    例如、如果您需要在-100°C 至500°C 范围内测量 Pt100、则可以选择0°C 和400°C 进行校准。 请注意、我只是随机选择这些值、您可能需要从您的特定系统中修改这些值。

    0°C 时的 Pt100为100Ω μ A、400°C 时的 Pt100为247.1Ω μ A (请注意、有不同类型的 Pt100具有不同的 α 值、因此您所使用的传感器可能会有所不同)。 根据这些信息、选择具有这些值(100Ω Ω 和247.1Ω Ω)的精密电阻器、将其放置在您的系统中并获取几个读数以获取 ADC 输出代码。 现在、您可以将这些电阻/温度值与接收到的 ADC 代码相关联、该代码会在 ADC 和系统级别上考虑增益和偏移误差。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    感谢您的进一步解释。

    我现在明白你的观点。