This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:JMODE16斜坡测试交错八位位组缺失、有时无法检测多帧起始信号

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984688/adc12dj3200-jmode16-ramp-test-interleaving-octets-missing-and-start-of-multi-frame-signal-sometimes-is-not-detected

器件型号:ADC12DJ3200

您好的支持团队、

当我检查 JMODE16的数据映射是否正确时,我首先尝试斜坡测试和传输层测试。 我发现与数据表有所不同:

1.多帧起始信号有时未被检测到,有时被检测到;

缺少交错八位位组,例如 DA0:0x00010203->0x08090A0B-->0x10111213,它是否应为:0x00010203->0x04050607->0x08090A0B-->0x0C0D0E0E0F?

我设置 K=20、应该是多帧内的20帧、但我在内部只找到10帧、这是指我是一个样本、Q 是一个样本、还是 I + Q 是一个样本?  

ADC 配置信息:

FS = 3200MSPS

JMODE16

Fsysref = 10MHz

f=4、k=20

扰频器关闭

SFORMAT 关闭

此致

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    1) 1) IP 的 F/K 参数是否与 JMODE 匹配?

    2) 2)是否存在任何违反时序的情况  

    3) 3) IP 中是否存在任何缓冲区溢出错误

     

    在斜坡模式下、您应该会看到一组完整的递增八位位组。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    此问题与 JESD204B IP 设计有关。 我修复了。 和斜坡模式测试行为与数据表描述相同。 谢谢。

    此致

    Joseph