This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:如何了解 JMODE16长传输层测试的数据映射?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984696/adc12dj3200-how-to-understand-the-data-mapping-for-long-transport-layer-test-of-jmode16

器件型号:ADC12DJ3200

您好的支持团队、

我为 JMODE16编写了一个数据映射模块、以了解数据表的输出数据格式。 但我不知道它是否正确、有时它的行为是不同的。

例如:

有时它以0x00030004开头(未检测到 somf 信号)、有时它以0x00020003开头(检测到 somf 信号)、有时它以0x00030003开头(somf 信号不连续)

ADC 配置信息:

FS = 3200MSPS

JMODE16

Fsysref = 10MHz

f=4、k=20

扰频器关闭

SFORMAT 关闭

芯片是否正常工作? 您能否检查数据捕获并更详细地解释长传输层测试? 我不太理解 CID/SID 和 MOD(I、S)的含义。 ;(

此致

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    1) 1) IP 的 F/K 参数是否与 JMODE 匹配?

    2) 2)是否存在任何违反时序的情况  

    3) 3) IP 中是否存在任何缓冲区溢出错误

     

    在斜坡模式下、您应该会看到一组完整的递增八位位组。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    此问题与 JESD204B IP 设计有关。 我修复了。 和斜坡模式测试行为与数据表描述相同。 谢谢。

    此致

    Joseph