This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADC Pro EVM 套件跳线套件设置+ ADC Pro GUI 设置说明

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984030/ads1220evm-adc-pro-evm-kit-jumper-kit-setting-adc-pro-gui-setting-explnation

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1220

您好!

我想知道/确认、如果我想为我的负载单元提供5V 电源、

然后、我需要短接 ADS1220 EVM 套件的跳线连接、

1) JP1 (连接到 AVDD)

2) JP2 (((连接到 GND)

打开 和关闭条件下的 JP1&JP2跳线条件有何区别?

我还想了解 ADC Pro GUI I/O 功能、如 低侧电源开关、BCS、温度、缓冲器禁用。

另外还涉及电流基准- IDAC 幅度、IDAC 1布线、 IDAC 2布线。

如果我们选择内部基准、则它将是3.3V 或5V???

请尽快回复。

谢谢、

Minesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minesh:

    我强烈建议查看 ADS1220数据表和 ADS1220EVM 用户指南的内容。 例如、ADS1220EVM 用户指南末尾是电路板原理图。

    在 ADS1220数据表中、您将看到 ADS1220可连接到各种传感器。  有时、传感器由称重传感器或热敏电阻等电压激励、而 RTD 等其他一些传感器可由电流源激励。  对于称重传感器应用、您可以查看9.2.3节中的电桥应用电路。  为了实现最低的噪声和漂移、您应该使测量比例化、使用相同的源来建立基准并激励传感器。

    为了实现电桥测量的最大动态范围、您需要为 AVDD 和电桥激励使用5V 电压。  ADS1220EVM 允许您将 USB 5V 电源用作5V 电源。  您可以通过将跳线 JP3设置为5V 来执行此操作。  跳线 JP1允许您使用相同的5V 电源来激励电桥(EXC+)。  激励返回路径将到达 GND (AVSS)、可通过两种方式之一完成。  一种方法是通过连接跳线 JP2将 EXC-直接连接到 GND。  第二种方法是使用 ADS1220内部的低侧开关、如 ADS1220数据表的图82所示。  您还必须在 Current & Ref 选项卡中使用正确的基准电压和基准电压设置。  在这种情况下、您应该使用  AIN0:AIN3输入来选择外部。  还将 VREF 值更改为5V。  您未使用 IDAC 电流源、因此这些电流源应保持关闭状态。

    I/O Config 选项卡中、将 MUX 设置为 AIN1:AIN2、Mode 应为 Normal。  如果您选择低功耗模式、则 ADS1220将以占空比模式运行。  请参阅 ADS1220数据表中有关占空比模式的信息。  FIR 滤波器仅在20sps (正常模式)或5sps (占空比或低功耗模式)下工作。

    不要禁用缓冲区。  此模式将绕过 PGA 并将增益范围限制为4或更小。  对于电桥测量、您需要保持缓冲器处于启用状态、并使用可能的最高 PGA 增益128。

    BCS (烧毁电流源)主要用于热电偶、您可以在其中查看热电偶导线是否开路。  请勿使用此模式。

    Temp (温度)按钮用于选择内部温度传感器。  有关温度传感器的信息、请参阅 ADS1220数据表。

    ADC 未转换时、低侧电源开关允许在断电模式下激励中断。  如果 JP2未接地、则选择此按钮。  此按钮可使低侧开关接近 AVSS 以完成激励路径。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉耽误你的回答。

    真诚地推荐并非常感谢您对此类详细解释。

    我还有一个问题- 通过将跳线 JP3设置为5V、我将通过 USB 5V 电源为我的称重传感器应用使用5V 励磁电压作为5V 电源。

    我的 ADC Pro 设置如下所示

    GUI 配置:  

    • PGA 增益:128
    • 数据速率:5SPS
    • 多路复用器通道:AIN1:AIN2
    • 电源模式:低功耗
    • FIR 滤波器:同步50/60Hz 抑制
    • 块大小:1500
    • 单位:代码/计数
    • JP3:5V

    根据上述设置,您能帮助我选择 RC 一阶低通滤波器组件值。

    目前、我使用 R5和 R6作为1k 欧姆而不是0欧姆来消除瞬时尖峰。

    C3和 C5:104pf

    C4和 C32:100nF

    基于上述设置、仍然具有一些更多的噪声尖峰。

    因此、我想征求您关于设计修改的建议- LPF 部分以消除噪声/尖峰。 请提供建议。

    谢谢、

    Minesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minesh:

    根据您为我提供的值、模拟输入的截止频率约为800Hz。 该值似乎合理。  那么、当您说您看到瞬时尖峰时、这看起来是什么样子的?  您能否向我发送您看到的内容的屏幕截图?

    请记住、并非瞬时事件产生的所有能量都只能使用 RC 滤波器进行滤波。  此外、任何噪声泄漏都将被增益128。  您使用的设置是以20sps (50ms)采样一次、然后在3个转换周期(150ms)内保持空闲状态。  任何瞬时事件都必须在所测量的转换周期内发生。

    为了更好地了解事件、最好在正常模式和20sps 下捕获数据、以便 ADC 持续转换。  也许、数据的 FFT 图将为我们提供更好的信息。

    此致、

    Bob B