This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775电压/电流输出共享端子

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986594/dac8775-dac8775-voltage-current-output-shared-terminal

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件: 、DAC8771

大家好、

客户希望在共享端子上使用具有电压/电流输出的 DAC8775、他们希望将 POC 位保持为"1"、以降低电流输出模式下的泄漏电流。 但是、如果在电压模式下将 POC 位设置为"1"、是否有任何影响? 在电压模式下、它会损坏 DAC8775还是会降低哪种性能?

如果客户在 VOUT_x 引脚上添加100k、情况如何? 客户 VSENSEP_x 连接到 VOUT_x,在数据表中,图128 DAC8775在 VSENSEP_x 引脚上提供反馈环路。

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、


    如果 POC 位设置为1、则在上电、硬件和软件复位时 IOUT_x 和 VOUT_x 设置为 HIZ。 当器件运行时、它不应影响输出。

    对于 VOUT、添加额外的100kΩ Ω 作为负载不应成为问题。 但是、您不想在 VOUT 和 VSENSEP 引脚之间添加此电阻。 正如您提到的、这是设置输出的反馈环路的一部分。

    我强烈建议您仅使用 DAC8775EVM 进行一些基本评估。 您可以在此处找到 EVM 和用户指南:

    https://www.ti.com/tool/DAC8775EVM

    此外、以下是使用 DAC8775的 TI 设计的特写:

    https://www.ti.com/tool/TIPD215

    这两个文档都包含许多信息、这些信息展示了器件的工作原理。 我还建议查看此 TI 单通道 DAC8771设计。 此设计包括有助于解决 EMI 和 EMC 问题的保护设计(我相信 DAC8775EVM 在电路中具有类似的保护)。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01535

    吴建华