This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235-Q1

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986159/ads1235-q1

主题中讨论的其他器件:ADS1235-Q1

你(们)好

我 使用 ADS1235-Q1读取霍尔效应传感器输入。
我看到芯片的内部芯片温度读数发生变化。
当 AIN2的输入电压从(0到4.95) V 变化时,芯片的芯片温度读数从(18到31)摄氏度变化。
当 AIN2的输入电压恒定时,芯片温度读数变化2摄氏度
请帮我处理此查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、6580560、

    输入被斩波稳定至较低的偏移。  这与全局斩波模式不同。  在 PGA 旁路模式下使用 ADS1235-Q1时、会对输入进行采样、并且随着内部电容器的充电和放电、ADC 内的电流会移动。  当输入电容器对输入端的大范围电压进行采样时、当电压变化时、电流将会更大、而当电压为静态时、电流将会更大。  在器件内部流动的电流将遇到一些电阻并产生一些热量。  这不是我们通常描述的特征、因为该器件上的温度传感器更适合监控、而不是测量精度。

    根据中心焊盘与 PCB 的连接方式 、您可能会看到不同的结果。  如果焊盘是隔离的、则热变化可能会更大。  如果焊盘连接到平面、则变化可能更小。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。

    当将焊盘连接到接地层时、我们可以在温度测量中预期有多大的变化。
    此外,在我的例子中,焊盘连接到铜平面。
    请参考下面的原理图-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、6580560、

    也许我们需要后退一步、让您帮助我更好地了解您正在做的事情。  一次只能进行一次测量、因此内部温度测量不应反映输入端发生的情况、除非输入电压超过绝对输入电压限值。  例如、ADC 输入上的过冲或下冲、其中电流可能会流经器件的 ESD 结构。

    那么、当您说输入介于0至4.95V 之间时、这是什么样子的?  您能否在示波器上捕获输入、以便我更好地了解所发生的情况?  另外、您能否向我解释一下为什么有两个 ADC 输入连接?  您是否对 ADC 输入有任何滤波或电流限制?

    此致、

    Bob B