你(们)好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您好、6580560、
输入被斩波稳定至较低的偏移。 这与全局斩波模式不同。 在 PGA 旁路模式下使用 ADS1235-Q1时、会对输入进行采样、并且随着内部电容器的充电和放电、ADC 内的电流会移动。 当输入电容器对输入端的大范围电压进行采样时、当电压变化时、电流将会更大、而当电压为静态时、电流将会更大。 在器件内部流动的电流将遇到一些电阻并产生一些热量。 这不是我们通常描述的特征、因为该器件上的温度传感器更适合监控、而不是测量精度。
根据中心焊盘与 PCB 的连接方式 、您可能会看到不同的结果。 如果焊盘是隔离的、则热变化可能会更大。 如果焊盘连接到平面、则变化可能更小。
此致、
Bob B
您好、6580560、
也许我们需要后退一步、让您帮助我更好地了解您正在做的事情。 一次只能进行一次测量、因此内部温度测量不应反映输入端发生的情况、除非输入电压超过绝对输入电压限值。 例如、ADC 输入上的过冲或下冲、其中电流可能会流经器件的 ESD 结构。
那么、当您说输入介于0至4.95V 之间时、这是什么样子的? 您能否在示波器上捕获输入、以便我更好地了解所发生的情况? 另外、您能否向我解释一下为什么有两个 ADC 输入连接? 您是否对 ADC 输入有任何滤波或电流限制?
此致、
Bob B