This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:差分输入

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8694, ADS8686S, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986459/ads8694-differential-input

器件型号:ADS8694
主题中讨论的其他器件: ADS8686SADS125H02

您好!

ADS8694是否可用于差分输入?

如果没有、您能否告诉我为什么 A_nGND 只能支持+/-0.1?

如果有另一个用于差分输入的 ADC、请推荐它。

要求如下所示。

- 16~18位

-SAR

- 4通道

- PGA

-不用考虑采样率

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    ADS8694不支持差分输入、其设计仅支持单端输入。 有关其他建议、您可以使用以下解决方案:

    使用 ADS8686S 双路同步采样功能。

    2.仪表放大器+ADS8694、 请参阅以下应用手册:

    采用仪表放大器驱动高电压 SAR 的电路

    用于驱动高电压 SAR ADC 以进行高电压、真差分信号采集的电路

    ADS125H02。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    客户需要4通道和 SAR、因此 ADS8686S 和 ADS125H02都不适合它们。

    我将检查仪表放大器。

    您能否解释一下方框图中的 Vb 是什么以及 AN_GND 是如何强制达到0V 左右的?

    如果客户连接差分输入、它是否被+/-0.1V 钳制?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Vb 在内部用于电平位移、以满足内部 ADC 的输入范围要求。 它不会强制 AIN_xGND 在0V 左右。 如果施加到该引脚的电压高于建议的范围、则数据表中指定的性能将无法实现、此外、如果超过绝对最大额定值(DS 中为+/-0.3V)、则可能会损坏器件。 因此、该器件的设计和特性是针对单端输入、客户必须遵循 DS 中指定的要求。

    此致、

    戴尔