This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8831-EP:VREF 查询

Guru**** 2387450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986745/dac8831-ep-vref-inquiry

器件型号:DAC8831-EP

大家好、团队、

你好。 我的客户想知道、如果他提供高于 Vdd 的 Vref、结果会是什么? 在电气特性中、Vref 指定在1.25V 和 VDD 之间。 他们想知道、如果 I SUPPLY 高于电压、则该组件是否会承受应力(例如、在基准瞬态期间)。

Vref 输入端是否有连接到 VDD 的保护二极管?

此致、  

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    VREF 至 VDD 上有 ESD 二极管、因此它们将开始作为 VREF > VDD 导通。  我建议您在 VREF 引脚上使用一个大电容器来帮助抑制瞬态。

    谢谢、

    Paul