This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:如何选择基准电压?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985574/ads7142-q1-how-to-choose-reference-voltage

器件型号:ADS7142-Q1
主题中讨论的其他器件: REF5050

尊敬的团队:

我注意到 AVDD 也用作基准电压。 如果我们使用 DCDC 为 AVDD 供电、则输出精度不高。 我是否需要将此引脚直接连接到并联稳压器而不是直流/直流稳压器?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    正确的是、ADS7142-Q1使用 AVDD 输入电压作为 ADC 的基准电压。  因此、AVDD 输入和生成的输出代码之间实际上没有 PSSR。  如果在所选电源范围内很难将电源噪声保持在1/2 LSB 以下、则建议添加一个额外的 LDO 或并联基准、以便在馈送到 ADC 之前清理直流/直流输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    明白了! 感谢您的回复!  

    我注意到我们的器件有两种类型、一种类型使用 AVDD 作为基准、另一种类型具有 REF 引脚(内部或外部)、与 AVDD 电源无关。

    根据我的理解、使用额外的 REF 引脚将更加灵活。 您可以选择与 AVDD 不同的基准电压。 使用第一类、AVDD 作为参考是否有任何好处?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    高性能器件(16位及以上)通常具有专用基准引脚、并且预计将使用专用基准(例如 REF5050)来提供 AVDD 电源电压之外的精密基准电压。