This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:有时在上电后输出电压不正确

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985967/dac9881-output-voltage-is-not-correct-sometimes-after-power-on

器件型号:DAC9881

大家好、

我的客户发现加电后输出电压有时不正确。 我已检查上电顺序和 RSTSEL &USB/BTC 设置。 未发现可疑情况。 我想知道我是否可以查看其他任何内容。

我看到问题发生时、SDI (下图中的 CH2、CH1为 SCLK)在 idel 状态下处于高电平、但在没有问题发生时处于低电平。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您能否确认设备的开机顺序? 特别是在 AVDD 之前应用 IOVDD。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul。

    是的、我在 AVDD 之前看到 IOVDD 为200us。 我们是否有 AVDD 和 IOVDD 之间的建议延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我没有时间限制、但我建议在 AVDD 输入上升之前完全稳定。  切换/RST 引脚是否允许系统恢复?