This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:大于预期的 ADC 读数

Guru**** 2500675 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986370/ads114s06-larger-than-expected-adc-reading

器件型号:ADS114S06

基本问题描述:

对于给定的电压输入、生成的 ADC 代码大于预期值。

详细问题描述:

通过系统控制寄存器在 AIN3和 AIN4引脚上选择了10uA 烧毁电流。 这些引脚连接到一个1500ohm 电阻器。 正如预期的那样、在电阻器上以及引脚 AIN3和 AIN4之间产生了15mV 电压。 但是、得到的 ADC 代码大于15mV 应提供的值。 经过一些调查、似乎 ADC 内大约有一个额外的固定850ohm、烧毁电流也会在两端产生电压、从而导致 ADC 代码比预期的大。 如果我将这种可疑的内部850ohm 电阻考虑在内、那么我的 ADC 代码适用于我使用的任何外部电阻。
该 ADC 是否具有烧毁电流产生电压的内部电阻、或者是否有其他原因导致 ADC 代码较大?
如果存在内部电阻、则该电阻的范围是多少?

此致

Nasir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasir、

    路径中遇到的任何包含内部多路复用器电阻或模拟滤波电阻器的电阻都会影响测量。  内部多路复用器电阻将随温度变化(BOCS 也很可能变化)。  ADS114S06数据表9.3.9.3节中的陈述如下:

    很难将短接传感器条件与正常读数区分开来、尤其是在输入端使用 RC 滤波器时。 外部滤波器电阻和多路复用器残余电阻两端的压降会导致输出读出高于零的值。   

    显然、在检查传感器性能下降时也是如此。  BOCS 的主要用途 是检查是否打开、因此名称是"burne-out"。  但是、通常也需要检查老化或短路。  如果存在开路的模拟引脚、则可以在任何滤波器之外使用 IDAC 电流源、从而更好地反映电阻值。

    要了解如何实现这一点、请查看 RTD 断线检测应用手册

    至于内部多路复用器电阻或 BOCS 输出电流的最小/最大值、这不是我可以提供的信息、因为它不是电气特性表中所示的保证规格。  您确定的值不会不合理、但可能会随温度的变化以及不同器件之间的差异。

    此致、

    Bob B