This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168EVM-PDK:自动序列模式下不同通道之间的交叉点

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168EVM-PDK, ADS8168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985357/ads8168evm-pdk-crossetalk-between-different-channels-at-the-auto-sequence-mode

器件型号:ADS8168EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8168

基于 ADS8168EVM-PDK、当在100kHz 频率下通过通道1作为 单端输入对单极信号(1V 峰峰值、2.5V 偏置、1kHz)进行采样时、通道2和3上会出现明显的输出曲线。  

该寄存器配置如下:

用户寄存器_REG_ACCESS_REG AA
用户寄存器_PD_CNTL_REG 1C
用户寄存器_SDI_CTL_REG 00
用户寄存器_SDO_CTL1_REG 03
用户寄存器_SDO_CTL2_REG 00
用户寄存器_SDO_CTL4_REG 00
用户寄存器_DATA_CNTL_REG 00
用户寄存器_奇偶校验_CNTL_REG 00
用户寄存器_Ofst_CAL_REG 00
用户寄存器 REF_MRG1_REG 00
用户寄存器 REF_MRG2_REG 00
用户寄存器_REFby2_MRG_REG 00
用户寄存器_DEVICE_CFG_REG 02
用户寄存器_channel_ID_REG 00
用户寄存器_SEQ_START_REG 01
用户寄存器_SEQ_ABORT_REG 01
用户寄存器_AIN_CFG_REG 00
用户寄存器_COM_CFG_REG 00
用户寄存器_ON_ETY_FLY_CFG_REG 00
用户寄存器_ALERT_CFG_REG 00
用户寄存器_HI_TRIG_LSB_AIN7_REG FF
用户寄存器_HI_TRIG_MSB_AIN7_REG FF
用户寄存器_磁滞_ AIN7_REG FC
用户寄存器_HI_TRIG_LSB_AIN6_REG FF
用户寄存器_HI_TRIG_MSB_AIN6_REG FF
用户寄存器_磁滞_ AIN6_REG FC
用户寄存器_HI_TRIG_LSB_AIN5_REG FF
用户寄存器_HI_TRIG_MSB_AIN5_REG FF
用户寄存器_磁滞_ AIN5_REG FC
用户寄存器_HI_TRIG_LSB_AIN4_REG FF
用户寄存器_HI_TRIG_MSB_AIN4_REG FF
用户寄存器_迟滞_AIN4_REG FC
用户寄存器_HI_TRIG_LSB_AIN3_REG FF
用户寄存器_HI_TRIG_MSB_AIN3_REG FF
用户寄存器_磁滞_ AIN3_REG FC
用户寄存器_HI_TRIG_LSB_AIN2_REG FF
用户寄存器_HI_TRIG_MSB_AIN2_REG FF
用户寄存器_迟滞_AIN2_REG FC
用户寄存器_HI_TRIG_LSB_AIN1_REG FF
用户寄存器_HI_TRIG_MSB_AIN1_REG FF
用户寄存器_迟滞_ AIN1_REG FC
用户寄存器_HI_TRIG_LSB_AIN0_REG FF
用户寄存器_HI_TRIG_MSB_AIN0_REG FF
用户寄存器_迟滞_ AIN0_REG FC
用户寄存器_LO_TRIG_LSB_AIN7_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_MSB_AIN7_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_LSB_AIN6_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_MSB_AIN6_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_LSB_AIN5_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_MSB_AIN5_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_LSB_AIN4_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_MSB_AIN4_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_LSB_AIN3_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_MSB_AIN3_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_LSB_AIN2_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_MSB_AIN2_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_LSB_AIN1_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_MSB_AIN1_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_LSB_AIN0_REG 00
用户寄存器_LO_TRIG_MSB_AIN0_REG 00
用户寄存器_ALERT_LO_STATUS_REG 00
用户寄存器_ALERT_HI_STATUS_REG 00
用户寄存器_ALERT_STATUS_REG 00
用户寄存器_CURR_ALERT_LO_STATUS_REG 00
用户寄存器_CURR_ALERT_HI_STATUS_REG 00
用户寄存器_CURR_ALERT_STATUS_REG 00
用户寄存器_AUTO_SEQ_CFG1_REG FF
用户寄存器_AUTO_SEQ_CFG2_REG 01
用户寄存器_CCS_START_index_REG 00
用户寄存器_CCS_END_index_REG 0F
用户寄存器_CCS_SEQ_LOOP_REG 00
用户寄存器_CCS_Chid_index_0_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_0_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_1_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_1_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_2_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_2_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_3_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_3_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_4_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_4_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_5_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_5_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_6_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_6_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_7_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_7_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_8_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_8_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_9_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_9_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_10_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_10_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_11_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_11_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_12_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_12_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_13_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_13_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_14_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_14_REG FF
用户寄存器_CCS_Chid_index_15_REG 00
用户寄存器_REPEACT_index_15_REG FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未使用的通道悬空、ADS8168EVM-PDK 将显示串扰。  这是由多路复用器输出端的电容造成的。  如果未使用的输入连接到 GND、则不会看到此串扰。

    在下面、一个具有2.5V 偏移、1Vpp 的输入正弦波被施加到通道0 (在 EVM 上被标记为 Ain1)。  通道1 (Ain2)悬空、因此您可以看到串扰。  通道2、3、4、5、6、7均接地。  (在 EVM 接头 P2、Ain3、Ain4、Ain5、Ain6、 Ain7和 Ain8与地面相连)

    此外、请注意、由于电路板构建错误、通道1 (Ain2)在 ADS8168EVM 上始终悬空。  如果要使用通道1、请将一个0欧姆电阻器焊接到 R26中。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 两 个相邻通道之间的串扰 已被抑制到大约 -80dB 使用建议的配置、但在 ADS8168的数据表中、该指数约为-115dB。  它们之间似乎存在差距。

    下面是另一个问题、当我尝试导出采样数据(采样频率:800kHz、样本:4M)时、无法选择"Export to Excel"选项、即选项框呈灰色显示。 我在另一台笔记本电脑上再次尝试、似乎 可以正常工作、但稍后 、会弹出另一个窗口、显示内存不足。 请告诉我我我的笔记本电脑有什么问题、以及如何解决另一台笔记本电脑的组织问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 两 个相邻通道之间的串扰 已被抑制到大约 -80dB 使用建议的配置、但在 ADS8168的数据表中、该指数约为-115dB。  它们之间似乎存在差距。

    下面是另一个问题、当我尝试导出采样数据(采样频率:800kHz、样本:4M)时、无法选择"Export to Excel"选项、即选项框呈灰色显示。 我在另一台笔记本电脑上再次尝试、似乎 可以正常工作、但稍后 、会弹出另一个窗口、显示内存不足。 请告诉我我我的笔记本电脑有什么问题、以及如何解决另一台笔记本电脑的组织问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Excel 的最大行数限制为2^20或1048576。  ADS8168 GUI 软件无法导出4M 样本。

    我刚刚尝试导出1M 个样本、这很好。

    此致、
    Keith