This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:尝试订购样片时不断收到 CP6错误

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986154/ads1115-keep-getting-cp6-error-when-trying-to-order-samples

器件型号:ADS1115

当我尝试订购样片时、我不断收到此错误。  我对您的竞争对手网站没有任何类似的问题。

  • 由于公司政策限制 CP6、我们目前无法处理您的订单

我有有效的公司地址和有效的公司电子邮件地址。  不确定我为什么会遇到这种密码错误、但您的订购界面肯定很差、因为它也会损坏我的电话号码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾听到您在获取样片时遇到问题!  我不知道 CP6错误可能是什么、因此我们将对此进行研究。  您需要多少个 ADS1115样片、当我们了解网站上的内容时、我或许可以为您解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要  

    TCA9534DWR - 4个样本

    ADS1115IDGSR - 2个样片

    谢谢、

    Terry Haas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-我将通过您的 myTI 个人资料电子邮件地址向您发送一条便笺 、以获取您的发货详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有的设置都是 Terry、您应该在几天内拥有这些部件。