This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7822:VREF 输入中的噪声

Guru**** 2931000 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7822, OPA2822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/985231/dac7822-noise-in-the-vref-input

器件型号:DAC7822
主题中讨论的其他器件: OPA2822

尊敬的所有人:

我有以下使用 DAC7822的设计(请参阅随附的图片)。

我需要 DAC 的电压输出范围为0至+1.2V、因此根据 DAC7822的数据表、VREF 应为 -1.2V。

该负基准使用 ADR3412和 OPA2822生成。 我在 TP38中看到的是如图所示的振荡。 即使我没有为 DAC 供电(3V3D 关闭)、该振荡也会保持、也就是说、当电路板的所有数字电子器件都关闭时、该振荡也会保持。

在下图中、显示了+5V_DAC 信号。

是否有改进建议? 原因可能是什么? 可能是导致这种情况的 DAC?

欢迎提出任何意见。

也许在这种情况下,这不是提出这一问题的论坛,请告诉我,我将向正确的地方提出这一问题。

提前感谢、

Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记上传+5V_DAC 信号图片。 在这里。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    这似乎是放大器输出端的大电容负载的稳定性问题。  我要将此主题移至 PRAMPS 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的支持。

    我知道您已经将该线程移动到了柱塞中、所以我不需要做任何事情、我对吗?

    另一方面、为了更详细地描述这种情况、原理图中的信号-1V2_REF 总共变为3个 DAC7822 IC、即6个 DAC。 这可能有助于澄清问题。

    此致、

    Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joaquin、您好!

      Paul 将此主题移至高速放大器组。 感谢您与我们分享原理图和示波器截图。 我同意 Paul 的说法、这很可能是放大器输出端的电容负载造成的。 您是否能够将 C145替换为10pF 至30pF 的电容器、并在同一测试点(TP38)重新进行示波器拍摄?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的支持。 我已将 C145更改为10pF、这可以解决问题。 很抱歉、我现在无法上传新照片、不知道是应用程序还是我的计算机有问题。

    在关闭此主题之前、只需尝试学习一些内容、您能否对此进行少量解释? 根据 ADR3412数据表的建议、C145为100nF。

    此致、

    Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joaquin、您好!

      不用担心示波器射门、这是不能解决问题的、我很高兴。 对于外部电容器、这些电容器用作低通滤波器以降低噪声量、并用于帮助处理输出开关瞬态。 通常、它会优化基准上的直流性能。 下面 是一个链接、其中 包含有关此概念的更多信息。 放大器在高容性负载下可能变得不稳定的原因是它在频率响应中引入了一个极点。 根据噪声增益与 AOL 相交的位置、该解决方案可能会变得不稳定、从而导致振荡。 我们的大多数放大器产品说明书都将提供具有各种容性负载的频率响应图。 以下是有关此主题的更多参考资料: Link1 Link2

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!